This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689W:适当的 2:1 多路复用器选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136, ADS131A02, ADS131M02, ADS8689W, TMUX1237, ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580347/ads8689w-appropriate-2-1-mux-selection

器件型号:ADS8689W
主题中讨论的其他器件: TMUX1237、TMUX1136 、ADS131M02、ADS131A02

 

您好、

我正在寻找 ADS8689W 的 2:1 多路复用器。

我认为 TMUX1237 和 TMUX1136 与 ADS8689W 可以很好地结合使用。

我考虑使用两个 ADS8689W (1CH)。

如果您对 ADC 有任何其他建议、请告知我。

ADS131A02 和 ADS131M02 是双通道 24 位 Δ — Σ ADC、具有低成本。

但是、对于 5V 输入、ADS131A02 需要外部 VREF=5V、并且 ADS131M02 输入较窄(±1.2V 差分)、内部 ADS131M02=1.2V Vref。

 

Δ V ADC■

----------------------------------------

16kSPS 以上

2 通道   

16 位具有 SAR 或 24 位 Δ — Σ。

 0V 至 5V 单端输入。

SPI

----------------------------------------

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、  

    对延迟深表歉意。

    总共只需要 2 个通道吗? 或者、这是否可能会在其他渠道中重复出现? 我们确实拥有  配备集成多路复用器的 ADS8684 系列器件、其中一个链接器件具有 4 个通道。  

    如果 2 通道是硬性要求且优先考虑低成本、则 ADS13x 器件可能是您的最佳选择。 或者对于 SAR ADC、 ADS8328 也是不错的选择。  

    此处还有一些选项

    此致、  

    Yolanda