请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS114S08B
我们面临着 ADS114S08BIPBSR 芯片组的问题、在我们的设计中、我们有 2 个 ADS114S08BIPBSR 芯片组、每个芯片组都从 9 种不同的 CT(电流互感器)获得模拟输入、因此总共有 18 个 CT 和 2 个芯片组。
所有 CT 均为芯片组提供连续输入电压为 0-333mV。
在同一设计中、继电器在接触器开关操作时运行电源接触器、这两个芯片组都会挂起。
我预计这是由接触器的开关噪声引起的。
连接基准的原理图。