This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:关于电阻采样

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580233/ads1118-about-resistance-sampling

器件型号:ADS1118


大家好、E2E 专家:

你好。

我发现,使用 ADS1118 数据表提供的热电偶测量电路测量 2M Ω 电阻时,读取稳定数据需要大约 5-10 秒,移除电阻后也需要大约 5-10 秒才能稳定。 我想快速阅读正确的读数。 图片是 数据表中提供的电路图、我的设计以及示波器输入和输出波形。此外、我的电压通道采集可以接受、我相信可以证明芯片本身没有问题。

Design Files.zip 

此致、

公务员制度委员会

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tang、  

    数据表中提供的热电偶测量电路用于热电偶测量、该测量电路在理想情况下低于 100 欧姆。 添加到系统中的高电阻会增加 RC 滤波器稳定时间的时间常数、从而说明数据的延迟是稳定的原因。

    如果 您不 测量热电偶、此电路可能不会很有帮助。

    根据我的理解、您最有可能测量分压器、在这种情况下、可以移除上拉电阻器和下拉电阻器。 对于 RC 滤波器、这也可以改变。 一阶抗混叠 RC 滤波器可根据测量所需的截止频率进行更改。  

    如果您可以更多地分享有关系统的信息、例如预期的输入电压范围和在 2Mohm 电阻器上测量的内容、我将能够提供更量身定制的建议。 如果是敏感信息、可通过电子邮件继续进行通信。

    此致、  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我很高兴您回答了我的问题。

    我的 MΩ 是使用 ADS1118DSGR 测量 MΩ Ω 至 5k Ω 范围内的电阻。之前、我在数据表中使用了推荐的电路图来测量热电偶、但测量速度并不理想。您能为我提供测量 1k MΩ Ω 至 5k MΩ Ω 范围内电阻的设计建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tang:  

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注我们的 ADC。  

    使用 16 位 ADC 时、您需要~11.1τ μ s 才能使结果稳定在 1LSB 范围内。 其中 τ = R*C

    由于您的测量值介于 1MΩ Ω 和 5MΩ Ω 之间、因此我会考虑移除 RES-上的下拉电阻器。 您可以在 RES+上使用精密上拉电阻器创建一个分压器、以计算整个测量范围内的电阻变化。  此外、为了帮助缩短稳定时间、可以移除或显著减小差分和共模电容器、以缩短时间常数 (τ)。

    要在 1 LSB 内稳定、请在 1 LSB =  11.1 * R * C 内使用上述建立时间公式

    根据您希望采样的速度、您可以使用该公式来找到最适合您系统的无源器件值。  

    此致、  

    Andrew