This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:关于 AM4378 引导序列期间 USB 扫描消息的阐释

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581884/am4378-clarification-on-usb-scanning-messages-during-am4378-boot-sequence

器件型号:AM4378


您好、

当在 SYSBOOT [4:0]配置为 00110b(NAND 引导)的情况下引导 AM4378 时、我们会在控制台日志中观察到以下消息:

starting USB...
scanning bus usb@483d0000 for devices...
0 Storage Device(s) found
Device 0: unknown device

我们目前的理解是,这些信息是 不会 由尝试 USB 引导的 ROM 代码生成。 相反、在 ROM 代码从 NAND 成功引导并加载 U-Boot 后、U-Boot 会执行其标准外设扫描过程、在此期间扫描 USB 总线并报告没有器件。

具体而言、我们希望确认:

  • 当 SYSBOOT [4:0]= 00110b 时、ROM 代码选择 NAND 作为主引导源、不使用 USB。

  • 观察到的与 USB 相关的消息是 U-Boot 的标准器件扫描导致的、而不是 ROM 引导过程的一部分。

您能否确认这一理解是否正确?

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:
    SYSBOOT [4:0]=00110b => NAND 引导、因此没有来自 ROM 代码的 USB 扫描
    消息“Starting USB...“ 很可能来自 u-boot。
    此致、
    - Hong