This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:ADS7863A 是否可用作单端输入 ADC?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A, ADS7948, ADS7958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580489/ads7863a-can-ads7863a-be-used-as-single-ended-input-adc

部件号:ADS7863A
Thread 中讨论的其他部分: ADS7948ADS7958

尊敬的 exparts:

ADS7863A 支持单端/伪差分输入。 如果 CHAx-连接 到 GND、则该器件是否可以用作单端 ADC? 如果正常、我们需要关注哪些方面? 您还能告诉我 ADS7863A 与伪差分/单端输入 ADC(如 ADS7948)之间的区别吗?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Hiromu-san、  

    ADS7863A 可用于 差分或伪差分配置。 该器件主要(在内部)是 差分 SAR ADC、其通常必须满足输入共模要求。 这在 伪差分模式下的工作方式是、如果 CHx0-保持在 VREF (2.5V)、以便可以满足输入共模要求。  

    另一方面、ADS7958 可用于 伪差分或单端配置。 该 ADC 主要是 单端 器件、但 AINxN 引脚的输入范围  比 SE 器件的典型值更宽(±0.2V)  、因此如果传感器或源具有较小的直流失调电压、则可在伪差分模式下使用。

    这两种器件之间的区别在于输入要求/功能。 由于 ADS7863A 是差分 ADC、因此输入范围为 ±VREF、但绝对输入范围为 0V 至 AVDD(最大 5.5V)。 为了使其正常工作、输入共模 (AINP-AINM)/2 = VREF。   

     ADS7958 的单极输入范围与绝对输入范围相匹配、因此更容易用于单极单端信号。 该器件的另一个好处是 AINM/N 引脚不必硬性连接到 GND、但它可以接受 0V 以外的小范围、从而使其能够在伪差分模式下工作。  

    此致、  

    Yolanda