请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1251你好、团队
根据图 12、DOUT/DRDY 在 LSB 输出之后变为低电平。 即使 LSB 为高电平或低电平、该引脚是否始终在 LSB 输出之后变为低电平?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、团队
根据图 12、DOUT/DRDY 在 LSB 输出之后变为低电平。 即使 LSB 为高电平或低电平、该引脚是否始终在 LSB 输出之后变为低电平?

你好、 高桥则幸、
并非总是如此。
如果在 DOUT 模式期间未提供 SCLK、则转换结果的 MSB 值将保持在下一个 DRDY 模式之前。
2.如果在 DOUT 模式期间提供的 SCLK 少于 24 个、则从转换结果中传出的最后一位将一直保持到下一个 DRDY 模式。
如果在 DOUT 模式期间提供的 SCLK 超过 24、则 DOUT/DRDY 线路将保持低电平、如图 12 所示。
以下是数据表中 DOUT/DRDY 段落的确切文本:

此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用