This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004 随时间漂移

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581663/fdc1004-fdc1004-drift-over-time

器件型号:FDC1004


我遇到了一个与本文中关于 FDC1004 读数漂移的类似问题:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727882/fdc1004-drift-on-environmental-reference-electrode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDC1004%25252520drift#

我的问题与该主题的最后一篇文章有关,在该文章中,有人问环境参考传感器和液体参考传感器的尺寸是否相同 — 在我的例子中,答案是否定的  我想知道它们的含义不是相同的大小 — 因为我使用下面的公式:

使用此公式、我的水平在几个小时内下降了几个百分点。  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、环境和液体基准尺寸必须完全相同。  如果它们不是, 你的分母将改变水平结果的方式不是预期的,因为它们是不对称的。  如果您在不 使用环境传感器的情况下使用该公式、还会看到漂移吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    如液位应用手册所示、我们的应用涉及使用 OOP 测量的 2 个传感器。  该传感器旨在检测在这对传感器上移动的目标。  

    一个感应元件对很小、当滑动通过物体时、它将完全覆盖该元件。  当物体越过传感器时、较大的主检测元件对将被部分覆盖。  这样、在没有物体时、较小的传感器可用作参考环境传感器、在物体完全覆盖时参考“液体“(通过测量信号中的周期性峰值)。   当信号处于极小值时、较大的传感器对用于测量 Clev (0)、而当测量峰值时、则用于测量 Clev。  整体系统运行良好、但随着时间的推移、会出现一些漂移、我将尝试尽可能减少这些漂移。  我将很快针对组件的一些重大机械更改重新设计传感器、因此我希望在可能的情况下优化传感器设计!

    谢谢!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    从您的图像来看、您的两个小传感器似乎尺寸相同。  通常、液位电极应位于参考环境电极的下方、如下所示。  您不希望液体接触参考电极、但在您的用例中、布局可能没问题、因为您实际上并不是在测量液体。   

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu736a/tidu736a.pdf 

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    正确 — 液体参考传感器和环境参考传感器是同一个,只需测量 1 个周期内这些信号的最小值和最大值、即可确定用作“液体“参考 (max) 和环境参考 (min) 的值。  这两者使用 公共检测元件时、根据我的理解、上述公式仍应适用。  环境传感器较小这一事实只会影响输出调节、但仍应更大限度地减少可能发生的任何漂移。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Eric。  如果您有其他问题、请告知我们。