This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:有没有方法通过 GUI 监测 EVM 上的 INA 器件?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582417/dac39rf10-any-ways-to-monitor-ina-devices-on-the-evm-through-the-gui

器件型号:DAC39RF10
Thread 中讨论的其他器件:DAC39RF12EVM

您好:

是否有办法可以使用 DAC39RF10EVM 板载的 INA231s(电流监测器件)? 我在 DAC39RF12EVM 评估软件中找不到用于监控这些中断的函数。
DAC39RF10EVM.png

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    请确认这是 DAC39RF10EVM、而不是 DAC39RF12EVM?

    如果 RF10、则不支持这种情况、客户的 EVM 应更新为 RF12EVM、即当前的 EVM、并受到更适当的支持。

    请提供建议。

    此致、

    Rob