This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:通过 RLD 输出不正确的电压

Guru**** 2819705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582629/ads1292-incorrect-voltage-being-outputted-through-rld

器件型号:ADS1292


我在这里发信息,继续一个现有的线程从许多年前,这是从来没有解决过.

来自此论坛: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/214786/ads1292---rld-external-reference/1268041?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1292-RLD%2520EXTERNAL%2520REFERENCE#


“谢谢你的答复。 经过进一步测试、问题似乎与芯片上的 1/2 Vs 电压的生成有关。 使用双极电源时、中压发电实际上为 (|AVDD|+|AVss|)/2、得到 (|+2.5|+|–2.5|)/2 =+2.5V。 使用 2.42V 基准、这会使 1/2 Vs 测量饱和并为 RLD 运算放大器供电。 数据表尚未更新来反映这一点、因此会产生很大的误导性。 将基准更改为 4.03V 可以解决 1/2 Vs 测量问题、但似乎无法解决 RLD 输出问题。 我认为 RLD 运算放大器由+2.5V 电源轨供电、因此 RLD 输出始终为+2.5V。 我要尝试的解决方案是将 RLDIN 连接到 GND、以便在靠近 1/2 Vs 的位置为 RLD 提供基准信号。 “- CCENT

作为背景、我尝试利用 ads1292 设计一款基本的 EEG 可穿戴设备。 我正在使用有源电极、并尝试从 ads1292 内部生成的 RLD 信号偏置用户。

该 RLD 利用内部生成的共模、但是当从双极电源生成时、VCM 等于[|AVDD|+|AVSS|]/2。 这会使我的 RLD 发生偏差、使患者偏置到当前设置无法读取的水平。  

对这个问题的任何帮助或投入都将是非常周到的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。 默认内部 RLDREF 电压等于 1/2 Vs、相对于 AVSS 生成为 (AVDD+AVSS)/2。 对于双极±2.5V 电源、预期的 Vcm 将接近 0V(相对于 GND)。  

    在上面的说明中、我假设 RLD_SENS 位全部设置为 0、这意味着输入电极到 RLD 反相输入没有反馈。 相反、反馈环路仅由外部放置的射频电阻器(通常约为 1MΩ Ω)闭合、输出应等于同相输入 (RLDREF)。 如果选择任何输入进行共模推导(即 RLD_SENSx = 1b)、并且该输入电压偏离 1/2 Vs、则 RLD 输出将相应地进行调整。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复!

    您的假设正确。 目前、我使用 0b00000000 对 RLD 寄存器进行编程。 在这个开发阶段、我现在的目标是将患者偏置在中位电压、而不是利用来自任何通道的反馈。  

    环路仅由外部 1MΩ μ s 闭合、因此 RLD 输出端的电压读数为–2.5V。 (我相信在初始测量过程中,我的电压表导线混合了)。  我期望该输出的相对于接地的读数为 0V。  

    你知道我该如何解决这个问题吗?


    如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

    谢谢您、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想写入 0b00100000。