This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130B02-Q1:输入电压限制

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, ADS130B02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583695/ads130b02-q1-input-voltage-limits

器件型号:ADS130B02-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA855

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

a.我可以在连接到 GND 的单端 Ain0N 中使用 ADS130B0 吗?

B.如果我在 PGA855 上将差分输出 VOCM 设置为 1.1V、那么 Ain0P 到 Ain0N 差分 G0 的输入电压限制是多少?

c.当 Vin-连接到传感器 GND 时、PGA855 上的最大传感器信号可以是多少

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是的、您可以在 AIN0N 连接到 GND 的单端输入配置中使用 ADS130B02-Q1。 在这种情况下、当使用增益= 1 时、正输入端的电压限制为 AIN0P <=1.2V。

    如果在 VOCM = 1.1V 的情况下将 PGA855 的 OUT+连接到 ADS130B02-Q1 的 AIN0P、并将 OUT-连接到 AIN0N 、则 AIN0P 可以摆动至 (1.1V + 1.2V/2)= 1.7V 且 AIN0N 向下摆动至 (1.1V - 1.2V/2)= 0.5V(反之亦然)、以保持在 ADS130B02-Q1 的+/–1.2V 差分输入电压范围内。

    问题 C 的答案取决于您用于 PGA855 的增益/衰减设置。 如果您使用的增益= 1/8 设置、则 VIN+可以高达 (1.2V * 8)= 9.6V。 OUT+和 OUT-之间的差分输出信号<=1.2V、在这种情况下、以匹配 ADS130B02-Q1 的最大差分满量程范围。

    此致、
    Joachim Wuerker