This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04IPWR 芯片的差分采集是否支持负电压采集?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582926/ads131m04-does-the-differential-acquisition-of-ads131m04ipwr-chip-support-negative-voltage-acquisition

器件型号:ADS131M04


ADS131M04IPWR 芯片的差分采集是否支持负电压采集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yantao:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、感谢您对我们的 ADS131M04 感兴趣。

    即使此器件仅使用单极电源、ADS131M04 也允许测量低于 GND 的电压。
    数据表“建议运行条件“表中的“模拟输入“部分指定了支持的绝对和差分输入范围。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此差分?支持 Δ V 的共模电压大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yantao:

    对于该 ADC、更容易遵循上述“建议运行条件“表中“模拟输入“部分的要求。 只需确保正负输入端的绝对电压电平都满足“绝对输入电压“要求。

    例如、如果使用增益= 1 并且希望利用 1.2V 的完整差分满量程范围、则负输入端的绝对电压可能低至 AINxN = GND - 1.3V、而正输入端的绝对电压为 AINxP = GND - 0.1V。 在这种情况下、您可以说共模电压低至 VCM =–0.7V。 在这种情况下、差分输入信号为 VIN =+1.2V、以便 ADC 提供正的满量程输出。

    当然、正输入端的绝对电压也可以是 AINxP = GND - 1.3V、AINxN = GND - 0.1V。 共模电压仍将为 VCM =–0.7V、但差分输入信号将为 VIN =–1.2V。 然后、ADC 会提供负满标度输出。

    此致、
    Joachim Wuerker