This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:在将未使用的平行线 (Dx) 接地时是否需要使用电阻器

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580965/ads8686s-do-i-need-to-use-resistor-when-grounding-unused-parallel-lines-dx

器件型号:ADS8686S


如果 ADC 配置为串行模式、应该如何处理未使用的并行线 (Dx)? 数据表 (SBAS905C) 说:“在串行模式下、这些引脚必须连接到 DGND。“ (例如第 4 页上的 DB0、1、2 3)。 提出的问题是、DBx 引脚是 DIO 类型。 即使 ADC 配置为串行模式 (SER/PAR*连接到+3.3V)、也可能会主动驱动这些引脚。

问题 1 :我们可以直接将引脚连接到 DGND 而无需任何串联电阻?

问题 2: 如果需要安全运行电阻器:建议值范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、  

    对于只有 1 个功能的 DB 引脚 (DB[3:0]、[8:6])、应直接连接到 DGND 或逻辑低电平。  除非需要在串行外的其他模式下使用该器件、否则应安全地将其连接到 DGND。  

    对于具有交替功能的 DB 引脚、应考虑交替功能。 根据配置、许多应用需要固定的逻辑高电平或低电平。 如果配置是固定的、则其他 DB 引脚也可能有固定的 DGND、或数字电源/逻辑高电平是可接受的。  

    如果优先使用 电阻器以防万一、则可以使用低电流电阻器。 我们在 EVM 中使用了 100kΩ、并推荐使用该器件、但 10kΩ 也应该起作用。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,为了安全。 在串行模式下、具有 1 项功能的 DB 引脚永远不会被驱动为有效状态。 因此、我想内部逻辑将首先评估 SER/PAR*引脚的状态、并仅在并行模式下驱动 DB 引脚。 您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是正确的 Andreas

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。