This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82 PLL 无法锁定

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582820/dac38rf82-dac38rf82-pll-cannot-get-lock

部件号:DAC38RF82


您好、TI 专家、

我正在定制电路板上进行 DAC38RF82 调试、可能会得到您的支持吗?

1、我的第一个问题是关于 EVM GUI 软件、我只能启动如下所示的“概述表“、  

image.png

但我确实发现论坛中其他人的 GUI 包含如下几个工作表(相同的仿真模式)

image.png

我尝试了 Win 10 和 Win 11 操作系统、这是相同的情况、对此问题有任何建议吗?

2、我们设计这个 DAC 以 9GHz 采样率、8 位模式运行、DAC 引脚上的参考频率为 1.2GHz、来自外部 PLL(使用示波器检查它是否有良好的 SI)、但我无法获取 DAC PLL 锁定 (DAC 寄存器 0x05=07)、也没有来自 DAC 的射频输出、已执行以下操作:

1) 已检查电源轨正常、RESET 和 TXEN 引脚是否为高电平。

2) 探测 10nF 交流电容器后的时钟、靠近 DAC CLK 引脚、其 1.2GHz 并具有良好的 SI。

3) 运行初始配置代码、读出 0x7F[15:10]=10000b、然后将 VCO 值(寄存器 0x433[14:8]从 0 调整为 127)、但 PLL_LFVOLT(寄存器 0x06[7:5])始终保持为 0。

4) 与 PLL 相关的寄存器设置为:

链接 寄存器 数据值  
4. a. 7003.
4. b. 0
4. 23 FC00
4. 31. 0438
4. 32 E08
4. 33 FF3C
4. 3b. 9800
4. 3c. 9029
4. 3e. 8909.

经过长时间的挣扎,几乎没有线索从我的想法现在,谢谢你的帮助提前!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    只需忽略 Q1、因为这是 兼容问题。 我设法在旧 PC 上运行该 EVM GUI。

    但对于 Q2、我仍然需要帮助、您能给我一些关于如何设置 PLL 的建议吗? 您能在 EVM GUI 中给我发送一个参考配置文件吗? 谢谢。

    (设置:1200MHz CLK 引脚上的 DAC 基准时钟、使用 DAC 内部 PLL、9G 采样率、8 位模式)

    非常感谢!