This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:霍尔元件材料调查请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580922/tmcs1123-hall-element-material-investigation-request

部件号:TMCS1123


您好、

关于器件 tmcs1123、您能帮助澄清以下几点吗?

  1. 用于霍尔元件的材料是什么?

  2. 长期使用时、哪种行为最能代表霍尔元件的特性变化?

    • 模式 1:随着时间的推移逐渐改变

    • 模式 2:特定运行时间后突然变化

  3. 如果霍尔元件特性发生变化、受影响的主要参数是“电流灵敏度“、“零电流电压“和“线性度“吗?

  4. 对于电隔离、它是仅通过模塑树脂实现、还是有内部绝缘材料(如聚酰亚胺胶带)?

  5. 请提供电介质厚度 (DTI)。

  6. 如果绝缘是基于模塑树脂、您是否有在高湿度条件下承受电压降解的测试结果?

  7. 对于绝缘寿命评估、我假设执行高压加速测试。 如何确定故障是否由磨损机制导致?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    我与我的系统团队进行了交谈、此处所询问的信息直接与设备的 IP 相关。 我们无法披露这些详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    我们完全理解器件的内部结构是 TI 知识产权的一部分、无法披露。

    我们不要求提供任何与知识产权相关的结构细节,而只要求提供可根据公开信息共享的响应。

    在上面列出的七个问题中、能否尽可能多地回答您在该范围内的问题?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    让我与系统团队回顾一下、看看这个列表中是否有我们可以为您解决的问题。 稍后我会跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    下面是我能够深入了解的内容:

    1、霍尔元件使用的材料是什么?
    -由于 IP 无法应答。

    2.长期使用时,哪种行为最能代表霍尔元件的特性变化?

    模式 1:随着时间的推移逐渐改变

    模式 2:特定运行时间后突然变化

    -模式 1

    3、如果霍尔元件特性发生变化、受影响的主要参数是“电流灵敏度“、“零电流电压“和“线性度“吗?

    -零电流电压

    4.对于电隔离,它是完全由模具树脂实现的,还是有聚酰亚胺胶带等内部绝缘材料?

    -由于 IP 无法应答。

    5、请提供介电厚度 (DTI)。

    -由于 IP 无法应答。

    6、如果绝缘材料是基于模塑树脂,您是否有高湿条件下电压降解的测试结果?

    -由于 IP 无法应答。

    7.对于绝缘寿命评估,我假定进行了高压加速测试。 如何确定故障是否由磨损机制导致?

    我们在第 8.3.2 节中讨论了输入隔离。 电源电压。