This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:在功耗模式之间转换

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583234/ads131m04-transitioning-between-power-modes

器件型号:ADS131M04


但是、我的客户计划以高分辨率模式运行、希望能够在特定时间段内切换到超低功耗模式。 低于转换模式的正确顺序吗? 过渡期间将丢失多少数据?

  1. 将时钟从 8MHz 更改为 2MHz
  2. 将 SYNC/RESET 切换为低电平、然后切换为高电平以复位器件
  3. 快速启动数据可用的 TPOR + 1024 个 tMOD 周期
  4. 对寄存器进行编程以实现超低功耗模式(复位后可随时发生)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    不需要复位器件。 不过、在更改时钟频率或电源模式之前、应将器件置于待机模式。
    我建议的顺序是:

    1. 发送待机命令
    2. 将时钟频率从 8MHz 更改为 2MHz
    3. 将功耗模式从高分辨率模式更改为超低功耗模式
    4. 发送 wakeup 命令

    1) 为确保安全、我会从超低功耗模式切换 2) 和 3)、但可能没有必要这样做。

    此致、
    Joachim Wuerker