This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:8 通道 ADC 调查

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583921/ads7066-8ch-adc-survey

器件型号: ADS7066

您好先生

我们的产品中已经使用了 ADI/AD7689。

我们需要由 TI 构建第二个源代码、您有什么建议吗?

ADS7066 呢、您在两对双胞胎之间对比较表进行了孵化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    ADS7066 是针对第二个来源的出色 TI 交叉参考产品。 我在下面添加了一个比较表。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    -凯尔  

    竞争对手还是 TI? ti 竞争对手
    参数 ADS7066 AD7689
    说明 具有内部基准、GPIO 和 SPI 的八通道、250kSPS、16 位模数转换器 16 位、8 通道、250kSPS PulSAR ADC
    分辨率(位) 16 16
    采样速率 (max)(ksps) 250 250
    输入通道的数量 8. 8.
    接口类型 SPI SPI
    都有效 SAR SAR
    输入类型 单端 差分/单端
    多通道配置 兼容性 多路复用输入
    额定值 目录 裸片
    基准模式 外部、内部 外部/内部
    功能 可实现菊花链、GPIO、小尺寸 ADC 基准
    工作温度范围(°C) –40°C 至 125°C –40 ~ 125
    价格|数量(美元) 6. 7.27
    TI 功能安全类别  不适用 不适用
    封装类型 DSBGA、WQFN 芯片或裸片 20 焊球 WLCSP (2.39mm x 2.39mm) 20 引线 LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm、带 EP)
    引脚数 16 20、20
    封装面积 (mm^2) 2.56,9. 5.9, 16
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 1.6 x 1.6、3 x 3 2.4 x 2.4、4 x 4
    功耗(典型值)(mW) 4.0 12.5.
    SNR (dB) 86.0 90.0
    INL (LSB) 典型值/最大值 ±1 /+/–4 ±0.4/±1.5
    DNL (LSB) 典型值 ±0.4/±0.75 ±0.25/±1.5
    链路状态 编程 编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生  

    INL/DNL 的变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    我更新了表中 INL 和 DNL 详细信息。  

    -凯尔