Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS131M08
神父:
客户测试 ADS131M08 基准引脚、IT 电压为 1.18V、如 DS 曲线所示。
但在 DS 中,典型值为 1.2V,客户想知道他们可以使用哪种参考, 1.18V 或 1.2V 进行计算。 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Haiwen、
在 REFIN 引脚上测量时、典型的内部基准电压值将接近 1.18V、如图 6-29 数据表图所示。 不过、对基准电压应用了内部调节、因此满量程输入范围将为+/–1.2V/增益、而这个校正后的电压的精度典型值为+/–0.1%、温漂典型值为 8ppm/C、如数据表规格所示。
使用内部基准时、应用的典型数字比例因子为 1.2V/1.18V=1.017、但该值会因 每个器件内部基准的实际值而略有不同。
使用外部基准选项时、采用 0.96 的固定数字比例因子、这样标准 1.25V 外部基准电压仍将产生+/–1.2V/增益的满量程输入范围。
我希望这有助于消除任何混淆。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用