This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43508:上电并寄存器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584415/dac43508-power-on-and-register

器件型号: DAC43508

您好、

请告诉我如何设置寄存器以及如何在上电时使用每个寄存器。

  1. 我是否正确理解在打开电源时在以下步骤中执行设置?
     (1) 设置 DEVIVE_CONFIG 寄存器(将 DAC 的位设置为 0)
     (2) 将值写入 DACn_DATA 寄存器
     (3) 从 DAC 输出一个值
  2. 接通电源时、是否需要首先向 STATUS_TRIGGER 寄存器写入 1010b?  如果不需要复位、那么了解不需要更新 STATUS_TRIGGER 寄存器的说法是否正确?

  3. 如何使用 BRDCAST 寄存器?  如果我想以与/LDAC 引脚和 SYNC 引脚未同步的时序从 DAC 输出数据、是否认为我使用 BRDCAST 寄存器从指定的 DAC 输出数据是正确的?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1.这是正确的程序。

    2.在启动时无需复位器件、除非您担心可能出现欠压情况、即控制器会重新启动但 DAC 不会启动。  一般来说、在启动时发出 POR 命令是一种很好的做法。

    3、可以使用 BRDCAST 同时更新所有频道。

    谢谢!

    Paul