This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1130:ADS1130 - AINP/AINN 输入电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584366/ads1130-ads1130---ainp-ainn-input-current

器件型号: ADS1130

你(们)好

 

我想确认 AINP 和 AINN 引脚上的输入电流±2nA。 因此、添加 10 Ω±20% PTC 保护电阻器不应影响测量结果。

保护输入免受永久性 20V 过压影响的替代方案是什么? 

BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilberto、

    是的、您回答正确。  ADS1130 的输入电流典型值为+/–2nA。

    通常、如果在故障条件下使用足够大的电阻值将电流限制在 10mA 以下(使用 ADC 内部 ESD 二极管钳制输入电压)、则不会损坏器件。  在本例中、ADS1130 采用 5V 模拟电压工作、并且希望保护至 20V 电压、因此大约需要:

    Rin=(20V - 5V)/Rin=1.5k 10mA Ω。  

    留出一些裕度、将该值四舍五入到 2k Ω。  由于 ADC 的输入电流约为 4uV、这将导致电压误差、这与 ADS1130 的典型失调电压的误差大致相同。

    您还可以组合使用钳位二极管和输入电阻来进一步保护器件、但大多数保护二极管的漏电流会高于 2nA。  最终、需要在输入过压保护和精度之间进行权衡。  请观看 TI 高精度实验室有关 Δ — Σ ADC 输入保护的系列视频。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    https://www.ti.com/video/6303631504001

    https://www.ti.com/video/6304810717001

    https://www.ti.com/video/6305534045112

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用