This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05-Q1:找不到 SPICE 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05, AMC3306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583557/amc3306m05-q1-cant-find-spice-model

器件型号: AMC3306M05-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3306M05、AMC1306M05

您好、  

您能否向我发送产品上兼容的 SPICE 模型

AMC3306M05

具有集成 DC/DC 的±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
-----
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahrukh:

    我们不为调制器器件制作 SPICE 模型。  IBIS 模型通常用于数字接口。  我们为 AMC1306M05 提供了一个 IBIS 模型、该模型与 AMC3306M05 相同、但未集成直流/直流转换器。

    谢谢。