This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:使用智能 DAC 检查 75Hz PWM 发生器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583394/dac53701-check-the-75hz-pwm-generator-using-smart-dac

器件型号: DAC53701

您好的团队、

客户希望获得 75Hz 50%占空比 PWM 信号。 他们希望芯片可以由硬件控制、无需编程。

您能否帮助检查我们是否获得了可以解决此问题的任何解决方案?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    我们的智能 DAC 是用于该器件的 BE 器件。  

    如果他们的 DS 不会变化、则可以使用 DAC53701。 如果他们还希望改变占空比、请改用 DAC 53202。  

    这两款器件都能够在无需软件的情况下完全生成 PWM。  

    此技术指南说明了如何执行此操作: https://www.ti.com/lit/an/slaae21/slaae21.pdf

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢您、  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:您好、可以使用 DAC53701 这样做。  本文档的第 3 节介绍了功能:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae33

    你也可以看看这篇文章:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae21

    谢谢、

    Paul