This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC364EVM:ADC36444EVM 电路板修订版

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM, ADC3644EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585059/adc3644evm-board-rev-for-adc3644evm

器件型号: ADC3644EVM
主题: ADC3664EVM 中讨论的其他器件

尊敬的技术支持团队:

最新的电路板似乎是 ADC364EVM(或 ADC3664EVM)的 Rev.G。

以下是 spam002a.zip 上的测试程序 ADC364x-60EVM.pdf。 正确吗?

订购产品时是否是最新的 ADC364EVM 和 ADC3664EVM Rev.G?

我想使用两个 ADC3644EVM 板和具有两个 FMC 连接器的 AMD FPGA 板。

所以、我想使用 ADC3644EVM 电路板、该电路板顶部有 SMA 连接器、如 Rev.G

image.png

ADC3644EVM 产品网页的电路板图片似乎是旧版本。  

在这种情况下、我不能使用两个 FMCs 并排放置。

ADC3644EVM 评估板|德州仪器 TI.com

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    网络上的主板 pic 尚未更新。 它的两侧都有 Edgemount 连接器。

    新电路板是当前版本、也是我们在订购 EVM 时的库存产品。 它具有验证的 SMA 连接器。

    很抱歉混淆。

    此致、

    Rob