This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:FMC 卡兼容性

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J59EVM, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583891/tsw14j57evm-fmc-card-compatibility

器件型号: TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200、ADC12DJ3200EVM、ADC12DJ5200RFEVM 、TSW14J59EVM、

您好的团队、

- ADC12DJ3200 评估板:ADC12DJ3200EVM
- ADC12DJ5200 评估板:ADC12DJ5200RFEVM
-所需采集卡:“TSW14J59EVM 或“TSW14J57EVM “

“TSW14J59EVM"是否“是否是 TI 唯一与两个评估板兼容的 FMC 板?
“TSW14J57EVM 是否也兼容? (它是否支持 ADC12DJ5200?)

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    是的、J59 数据采集板可与 DJ3200 和 DJ5200 EVM 配合使用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    您能否同时说明 J57?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    是的、J57 数据采集板也可与 DJ3200 和 DJ5200 EVM 配合使用。

    但是、J57 EVM 已过时。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的澄清。

    但我没有发现 TI.com 中的 J57 已过时。 您可以仔细检查一下吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Kazuki、

    J57 已停产。

    我将关闭此帖子、我会通过电子邮件向您提供相关选项。

    此致、

    Rob