This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS 1261 — 多通道使用的输出数据速率

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585213/ads1261-ads-1261---output-data-rate-for-multi-channel-use

器件型号: ADS1261

尊敬的先生/女士:

我们根据 TI-ADS1261EVM 用户指南中提供的详细电路信息、为 ADS1261 设计了一款定制分线板。 电路板整体运行良好、但当同时使用四个差分通道时、我们面临着一些关于有效输出数据速率 (ODR) 的困惑。 对于我们的应用、我们需要实现每通道 1200SPS。 为了满足此要求、我们使用 SINC1 滤波器将 MODE0 寄存器 (0x02) 配置为 4800SPS、假设总吞吐量将分布在四个通道上。 但是、即使器件在连续转换模式下运行、我们观察到的实际 ODR 仅为每通道~423SPS 左右、而不是预期的 1200SPS。我们想澄清以下几点:

  1. 连续转换模式是否真正适用于多通道使用?
  2. 当 INPMUX 从一个差分输入对切换到另一个差分输入对时、ADC 的数字滤波器是否会复位并引入启动转换延迟?
  3. 这就是 DR 下降的原因吗?我们还注意到、当我们将 ADC 配置为 40kSPS 时、四个输入端的每通道噪声约为 1300SPS。 为什么系统需要如此高的标称 ODR 才能达到我们的每通道目标速率? 考虑到滤波器延迟和通道切换、这种预期行为是否正常?我们非常感谢您深入了解 ADS1261 如何在内部处理多通道连续测量、以及如何使用四个差分输入实现每通道~1200SPS 的任何推荐方法。

此致、  

Charles