This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:不确定 AFE5832 设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578236/afe5832-unsure-about-afe5832-settings

部件号: AFE5832

尊敬的专家:

我们想了解 AFE5832 的实现:

在过去几个月中、我们已将包括 AFE5832 在内的器件配置为所需状态。 不过、我刚刚发现 LNA_HPF_PROG 被设置为“11"。“。

我的问题是、将此参数设置为“11"时“时、预期的行为是什么? 它是否默认为所记录的频率之一 (75kHz、150kHz) 或其他频率?

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LNA_HPF_PROG 等于“11"表示“表示 HPF 角为 130kHz