This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JDL48EVM:支持在子类 2 中运行的数据速率。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579348/afe58jd48evm-datarate-supported-to-operate-in-subclass2

器件型号: AFE58JD48EVM

我们计划在子类 2 模式下使用 AFE58JDL48EVM、希望了解此模式支持的串行器/解串器速率。

在 JESD204B 规范中、在某些地方提到:子类 2 可一直使用到小于 250MSPS、在其他一些地方提到:子类 2 只能在小于 125MSPS 之前使用。

AFE58JDL48EVM 支持的最大数据速率为 125MSPS。 最大串行器/解串器速率为 12.8Gbps。 那么、子类 2 运行可使用哪些串行器/解串器速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    子类 2 支持的最大串行器/解串器速率为 12.8Gbps。  子类 2 支持 AFE58JDL48EVM 最大数据速率 125MSPS