This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960PEVM:如何保存原始红色/ IR 数据(和直流值)以进行 μ SpO₂ 计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960, AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583782/afe4960pevm-how-to-save-raw-red-ir-data-and-dc-values-for-spo2-calculation

器件型号: AFE4960PEVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4960P、AFE4960

尊敬的专家:

我正在使用 AFE4960P EVM 捕获 PPG 信号以 SpO₂ μ s 计算。 我想导出原始红色和 IR 光电二极管数据、以便离线计算 AC/DC 比率。

但是、我看到绘制的内容与保存的内容不匹配:

  • AFE4960P GUI 会 RED-AMB  IR-AMB 以 mV 为单位绘制/、但导出的 CSV 不包含 mV 值。

  • 在 Bio-Sensing (Asterix) GUI 中、我可以将 FIFO 通道更改为 RED / IR、但导出的值显示为缩放的、而不是原始 ADC 值或 mV。

我的问题:

  1. 导出适合离线 SpO₂ 计算的原始红色和 IR 样片的正确方法是什么?

  2. 是否可以导出 AFE GUI 图中显示的相同 mV 值?

  3. 如果导出始终给出缩放数据、建议使用什么转换方法来获得:

    • 原始 ADC 代码

    • VOLT/mV(匹配 GUI)?

  4. AFE4960 是否会在内部计算红色/ IR 的直流分量?

    • 如果是、如何访问或记录 DC 值?

    • 如果否、我是否应该手动从原始波形中提取直流电?

我的 SpO₂ 是离线验证 AC/DC 提取和 Δ I 比率、并确保正确的数据记录和缩放。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    由于 AFE4960P 受保密协议约束、因此我们将此对话设为离线对话。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Payton:

    感谢您的支持。 我回复了您的电子邮件。

    此致、

    Marvin