This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:芯片是否支持模拟地和数字地的分离?

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582997/ads8900b-whether-the-chip-supports-the-separation-of-the-analog-ground-and-digital-ground

器件型号: ADS8900B

方框图(数据表中的图 36)显示了模拟接地和数字接地在芯片内部连接在一起。 这是否意味着如果我使用此芯片、我将无法将 数字接地和模拟接地分开?  如果是、 如何估算对采样精度的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    是、模拟接地和数字接地在内部连接。

    主要问题是数字侧的活动会在模拟侧引起噪声。 只要遵循时序要求、就不会对器件的性能产生不利影响。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我 仍然 对如何遵守时序要求感到困惑。 是否有具体的规则要遵守?

    此致、

    Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    数据表表表 6.6 中发布的器件、以及相应的时序图。  

    此致、
    Joel