This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:无法执行自校准

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585356/ads114s06-cannot-perform-self-calibration

部件号: ADS114S06
主题: ADS1147 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我用嵌入式 C++为此器件编写了驱动程序。 ADC 用于连续转换模式、轮询 DRDY 引脚以检测每次转换的结束、该结束在读取 16 位数据后自动启动。 一切正常。 但是、我无法使自校准正常工作。 根据数据表、发送 SFOCAL 命令应触发以 DRDY 变为低电平结束的转换。 我的测试中没有发生这种情况。 即使忽略 DRDY 状态、我也可以看到校准寄存器未更新。 我假设在执行 SFOCAL 命令之前、关于如何设置器件寄存器的信息缺失。 因此、我将此报告为与用户手册相关的问题、但作为回应、我被要求在此处发布此问题。

我没有 ADC ADS1147 出现同样的问题、我现在按照 TI 的建议将其替换为 ADS114S06。 如果需要、我可以共享驱动程序。

提前感谢您的支持。

此致、
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArTzy:

    您能否为我们提供显示 SFOCAL 命令和 ADC 后续响应的逻辑分析仪? 请包括 DIN、DOUT、SCLK、CS 和 DRDY 信号。 确保在您提供的捕获上清晰地标记了每个信号。

    在开始校准之前、还请提供您的寄存器设置。 确保在开始校准之前读回它们、以确保寄存器设置符合预期

    还包含您的原理图

    -布莱恩