This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:DAC7562SDSCR

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569054/dac7562-dac7562sdscr

器件型号: DAC7562

工具/软件:

您好、  

请提供  DAC7562SDCR 的热膨胀系数?

非常感谢、

乔丹·波特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jordan、我将了解这一点。 我会询问我们的质量部门。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    您是否担心设备的特定部分? 只是潜在客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、对我的回复延迟表示歉意、我能否请求设备的正文/模态? 如果有任何线索,也会是伟大的,非常感谢,乔丹·波特.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    您能找到任何信息吗?

    谢谢、

    约旦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    该器件采用 G770HDC 模塑化合物、CTE 的温度为 7PPM/C

    谢谢、

    Paul