This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48 自动偏移校正模式(使用内置偏移计算函数进行偏移校正)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584982/afe58jd48-afe58jd48-auto-offset-correction-mode-offset-correction-using-a-built-in-offset-calculation-function

部件号: AFE58JD48

大家好、我使用 AFE58JD48 芯片的自动偏移校正模式。 但是、当我根据数据表中的寄存器指令配置参数时、这不起作用、信号仍偏离基线。 以下是我配置的参数。 您能帮助我检查是否有任何错误吗?

c8d2265803b02baacec19cc18cc64ecb.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅当 OFFSET_REMOVED_START_MANUAL 寄存器从 0 切换到 1 时、自动偏移校正才会起作用。 基本上、只有当 TX_TRIG 看到高脉冲时或 OFFSET_REMOVED_START_MANUAL 寄存器出现上升沿时、才会开始偏移校正。 因此、您可以在此序列中执行以下寄存器写入

    分配 afe_offset_cfg[2]={8'h21、16'h0049};

    分配 afe_offset_cfg[2]={8'h21、16'h004d};

    或者、可以为 TX_TRIG 提供一个脉冲来启用偏移校正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的解释。 此问题已解决。 但是、当我们在 0dB 执行失调电压校准时、基线已正确校准。 但是、当我配置用于放大的增益时、信号会随着增益放大逐渐偏离基线。 您能告诉我导致这种情况的原因吗? 我是否需要在每次放大之前都执行失调电压校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、每次放大之前都需要执行失调电压校准。 为此、 OFFSET_REMOVED_START_MANUAL 寄存器应该会出现一个上升沿、即从 0 切换到 1。