This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC 没有't 输出正确值

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC80502-01EVM, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584624/dac80502-01evm-dac-doesn-t-output-proper-value

器件型号: DAC80502-01EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC80501DAC80502

您好的团队、

使用外部电源 (VDD) 时、DAC80502-01EVM 上的 DAC80501 无法输出适当的输出电压。 VDD 为 3.3V、J6 打开。 例如、当输入寄存器值为 1388 时、0V 是 DAC80501 的输出电压。image.png当 J6 短接 1-2 时、DAC80502-01EVM 上的 DAC80501 输出适当的值。 我的客户没有更改任何没有 J6 的跳线引脚设置的默认跳线设置、

您能建议我如何解决这个问题吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    客户能否确认基准电压? 它可以在 TP10 和 TP11 上测量。

    如果这些器件启用了基准分频器 (REF-DIV)、是否会运行?  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    谢谢您的建议! 我会让我的客户尝试您的建议。

    我的客户遇到了其他问题。 当客户通过 USB 电缆将 EVM 连接到 PC 时、GUI 显示了下图。

    他尝试了 PC 重新启动并重新安装 GUI、但 GUI 仍显示此错误。 他还确认 VDD 和 VREFIO 是正确的值、因此 DAC80502/1 没有损坏。

    如果您能给我建议来解决问题、这将非常有帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    我收到了客户提出的问题的答案。 请在下面对客户的回答进行评论。

    客户能否确认基准电压? 它可以在 TP10 和 TP11 上测量。[/报价]

    -> TP10-GND 为 2.490V、TP11-GND 为 2.490V

    如果器件启用基准分频器 (REF-DIV)、该器件会起作用吗?  [/报价]

    启用参考分频器 (REF-DIV) 意味着在下面的 GUI 屏幕中将 REF*2 从 REF*1 更改为 REF*2?

    此致、

    山本俊介

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    当您收到“接口未初始化“错误时、请检查 TP1、TP2 和 TP3。 该错误具体是指电路板上的 FTDI 控制器、而不是 DUT。 如果 TP1-TP3 具有正确的电压、有时尝试初始化 3-4 次有助于其正常工作。 如果 TP1-3 电压不正确、则可能意味着保险丝 F1 跳闸。 在这种情况下、请更换或短接保险丝以使 FTDI 再次工作。

    对于问题 2:是的、请选择“REF ÷1“按钮。 当使用 VDD < 3.6V 时、除非选择了此选项、否则 DAC 输出将不起作用。 在寄存器映射中、这是寄存器 4 第 8 位。 当 VDD < 3.6V 时、该位应为“1"。“。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-san:

    非常感谢您对如何解决客户问题的详细描述。 我是否可以知道客户 EVM 上的保险丝跳闸的原因? 我的客户希望阻止它用于进一步评估 EVM。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-san:

    关于问题 2、客户为 DAC80502/1 的 VDD 使用 3.3V 输出外部电源、当 GUI 设置如下时、DAC 输出正常。

    根据您的回答、“参考部“必须为 REF*1、而不是 REF*2。 但是我的客户提到了 REF*2 可以工作、而 REF*1 不能工作。 即使在外部电源为 3.3V 时、也可以将 REF*2 设置为“参考分频“吗?

    我无法理解为什么客户的情况会起作用...

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    抱歉、我的解释令人困惑! “Ref *2“是 VDD = 3.3V 时的正确配置。 当我说“请选择“REF ÷1“按钮“时,我想点击它,这样它就变成了 REF*2。

    对于保险丝、有时这会在 DAC 的瞬态启动电流期间发生。 您可以 从外部为 DAC 供电、或者在插入 USB 电源后仅通过 VDD 跳线供电、轻松避免此问题。

    谢谢、
    Erin