This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:TX7332 和 AFE5816

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586160/afe5816-tx7332-and-afe5816

部件号: AFE5816
主题: TX7332 中讨论的其他器件

    我们目前正在进行  使用 TX7332 和 AFE5816 芯片的超声波无损检测设备的软件设计。 我们的开发平台基于 Zynq-7000 系列。

    为了帮助完成开发流程、我们想了解这两款芯片是否有任何可用的示例代码或参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 由于本主题中提到的器件受保密协议限制保护、因此我请求您发送邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com 、说明您需要获取更多支持的要求。

    谢谢。此致

    Savyan