This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9212EVM:ADC 选择/FPGA 平台—关于 ADS92xx/ADS91xx 系列的说明

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: FMC-ADC-ADAPTER, ADS9219EVM, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585784/ads9212evm-adc-selection-fpga-platform-clarifications-on-ads92xx-ads91xx-families

器件型号: ADS9212EVM
主题中讨论的其他器件: ADS9219EVM、FMC-ADC-ADAPTER、 ADS9219

您好团队:

我们正在评估 TI 高速 ADC、在冻结 EVM 组合之前需要进行一些说明。

我们的 I/O 要求如下:

要求 Name 十分之一 电压/信号类型
输入(IQ 通道) I 和 Q(2 通道) 0–250MHz 脉冲射频(输入)
输入(模拟) 检测器(1 通道) 0–0.5MHz 模拟 0V–2V(输入)
输出 DAC(8 通道) 0V 至 15V 模拟(输出)
GPIO TTL/逻辑(8 个输出) TTL 0–5V 和 0 至−5V(输出)
串行接口 RS 422 1 端口(最大波特率 230400)

所需说明:

  1. 以评估 ADS92xx/ADS91xx ADC 系列中、是 ADS9219EVM 建议的评估平台、或者 TI 是否为这些系列中的其他型号推荐单独的 EVM?

  2. TI 产品系列中是否有任何高速 ADC 可以提供 IQ 校正/DDC/数字校准 内部(以简化 FPGA 端 IQ 校准)? 如果是、请分享器件型号和推荐的 EVM。

  3. TI 是否会提供任何此类元件 FPGA 开发/评估平台 它可以直接连接到 TI RS EVM(通过 FMC-ADC-Adapter)、还支持 DAC 输出、TTL±5V GPIO 和 ADC422?
    如果没有、您能否建议使用众所周知与 TI ADC EVM 良好配合使用的常用第三方 FPGA 板 (Xilinx / Intel) 和配套 FMC 模块/子卡来进行混合 I/O 原型设计?

谢谢—请您保持此案例开放、直至我们关闭这些要点。

此致、
Sudarshan M
Merlinhawk Aerosapce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudarshan、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛、感谢您的问题和详细信息。  

    、用于评估 ADS92xx/ADS91xx ADC 系列中、是 ADS9219EVM 建议的评估平台、或者 TI 是否为这些系列中的其他型号推荐单独的 EVM?

    ADS9219EVM 是评估 ADS92XX 系列器件更高带宽性能的优选 EVM 平台。 也就是说、该 EVM 上的电流信号链针对高达 1MHz 的信号进行了调优。  当然、可以对其进行修改、以便通过一些硬件更改来适应不同的需求、但它必须处于 ADS92xx 器件的输入参数范围内。 该系列具有最高性能的 ADS9219 是一款输入带宽为 90MHz 的 20MSPS SAR ADC。

    此 EVM 与基于 FPGA 的 EVM TSWDC155EVM 兼容 。  

    对于脉冲零–250MHz 射频输入、我想寻求高速 ADC 团队同事的帮助、建议使用速度更高的 ADC。  

    此致、  

    Yolanda