This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:电源时序控制

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581977/ads9110-powersequencing

部件号: ADS9110

是否有针对 ADS9110 的 AVDD、DVDD 和 REF 电源时序的建议? 如有必要、请详细安排时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas!

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您的提问!  

    ADS9110 没有特定的上电时序要求。  您是否想确认是否与 ADS9110 兼容?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yolanda、

    遗憾的是、我没有特定的上电顺序。 在硬件启动测试期间、我观察到 ADS9110 在 ADS9110 上电后未正确响应复位信号。 由于实验室设备的原因、在未完成时间的模拟和数字电源供电后、数字 IO 首先被淘汰。 这种“猎人“是非常零星的,很少繁殖。
    然而,我想再次检查,如果这种行为是可能的!

    此致、
    Thomas   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、  

    您是否能够在硬件设置中分享 ADS9110 的原理图?  

    复位引脚是否有单独的控制? 还是通过上拉电阻连接到电源?  

    是否可以在所有电源上电后执行硬件复位?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、
    是的、我们可以单独控制 ADC 的 RESET 引脚。 ADC 的所有控制引脚都直接连接到 FPGA。 上电后、ADC 由其 RST 输入引脚通过一个高电平 — 低电平-高电平脉冲复位。 模拟、基准和数字电压轨并行向上移动、而这些电压轨由一个电源馈电。 可以在 ADC 的电源轨处于活动状态之前驱动 ADC 的控制引脚! RST BIN 还有一个下拉电阻器、用于在未配置 FPGA IO 时使 ADC 保持复位状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、  

    感谢您的分享。 您是否仍能分享 ADC 的原理图?  

    在电源完全斜升之前、是否可以通过任何方式在数字线路上进行任何切换?  

    RST 引脚 H-L-H 脉冲有多长时间?

    此致、  

    Yolanda