This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:PCB 上安装的 IC 的 void 管理范围标准或建议级别

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585579/amc7908-void-management-range-standard-or-recommended-level-of-ic-mounted-on-pcb

器件型号: AMC7908
主题中讨论的其他部件: AMC7904

您好:

我的客户使用 AMC7904RGER 为电路板构建了 PBA、下面是 AMC7904 的 PCB 安装。

U4-AMC7904RGER_TI.jpg

问题 1: 安装在 PCB 上的 AMC7904 IC 的空位是否足以确保其不会导致组件操作出现任何问题?

问题 2: 如果 PCB 上安装的 IC 的空洞管理范围存在标准或建议级别、请告知我们。

谢谢你。