This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43508:我有 1 个 MCU 和 3 个 DAC、因此您可以告诉我 CLR 引脚和 LDAC 设计方法

Guru**** 2814435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585775/dac43508-i-have-1-mcu-and-three-dac-so-could-u-please-tell-me-about-clr-pin-and-ldac-how-to-design

器件型号: DAC43508

我有 1 个 MCU 和 3 个 DAC、因此您可以告诉我 CLR 引脚和 LDAC 的相关信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hill Hirter Rawale、

    这取决于 您打算如何使用这些引脚。 如果您希望为每个器件单独使用 CLR 引脚、则需要在 MCU 上使用 3 个单独的 GPIO 引脚。 如果您不认为需要使用 CLR 引脚、可以将这些引脚连接到 VDD 并忽略它们。

    LDAC 也是如此。 如果您希望确保 3 个器件中的每个 DAC 输出完全同时、则 LDAC 引脚会保持不变。 因此在本例中、您可以将 LDAC 连接到一个 GPIO 引脚。 如果不需要同步各个 DAC、但您仍然需要对每个单独单元进行控制、则需要 3 个 GPIO 引脚。 如果您不关心同步 DAC 输出更新、您可以将 LDAC 引脚连接到 VDD 并忽略它们。

    谢谢、
    Erin