This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:有关 ADC 故障的咨询

Guru**** 2891690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586730/ads7066-inquiry-regarding-adc-malfunction

器件型号: ADS7066

您好、

我们目前正在评估您的 ADC 器件、并已从第三个 SPI 帧开始观察到数据损坏问题。
具体来说、当持续写入寄存器值 08018C 时、SDO 输出在第三个帧中损坏(输出从 08018C 更改为 080100)。

随附的文档“ADC_measurement.pdf"详细“详细总结了以下内容:

ADC_measurement.pdf 

  • 测量环境(官方 EVM 和内部电路板)

  • 示波器和逻辑分析仪捕获的 SDI/SDO 波形

  • 复制条件和实验结果

  • 观察到的现象和分析

我们希望你支持澄清以下几点:

  • 上电后立即写入 08018C 是否有效? 事先是否有任何必需的配置?

  • 是否可以持续发送 08018C? 否则、菊花链运行可能不可行。

  • 第三个帧中的数据变化可能是由内部 ADC 行为引起的?

  • 是否有必要在写入 08018C 命令后插入长延迟?

  • 切换到菊花链模式是否需要任何命令或寄存器设置?

有关详细的测量和信号波形、请查看随附的文档。
非常感谢您在审查此事项时提供的协助。

此致、

Conor