This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:校准寄存器调整范围

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L14, ADS127L21, ADS127L11, ADS127L21B, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587027/ads127l18-calibration-register-adjustment-range

器件型号: ADS127L18
主题中讨论的其他器件: ADS127L21、 ADS127L11、 ADS127L21B、ADS127L14、

我试图确定 ADC 可以使用其校准寄存器补偿的整个“系统“增益和失调电压的大小。  

可应用于增益和偏移校准寄存器的最大十六进制调整值是多少?  

8.19 CHn 偏移寄存器[复位= 000000h]

8.20 CHn 增益寄存器[复位= 400000h]

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    偏移寄存器在 7FFFFFh (2^23-1) 至 800000h(–2^23) 的完整 24b 有符号整数范围内支持十六进制值。  增益寄存器是一个 24b 无符号值、因此可在 2.38x10^–7 至 4 的范围内进行增益调整。  不过、这些调整只能应用于处于 ADC 允许的输入电压范围内的 ADC 输入。

    ADC 限制:

    限制使用 L18 失调电压/增益校准与预校准的模拟输入有关。 校准后、模拟输入不能超过满标量程的 106%(正或负)。

    例如、如果系统增益误差使得 ADC 的最大模拟输入为 1.06x 满量程、则可将 GAIN 寄存器设置为 0.94339 以进行校准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith...这是否也适用于我还在使用的 ADS127L21?

    谢谢。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、增益和偏移校准调整适用于所有 ADS127Lxx 器件。

    ADS127L11

    ADS127L21

    ADS127L21B

    ADS127L14

    ADS127L18

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。