This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9810:不同 ADS98 系列器件之间的技术差异

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9803, ADS9810, ADS9811, ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587277/ads9810-technical-difference-between-different-ads98-series-parts

器件型号: ADS9810
主题中讨论的其他器件: ADS9803、 ADS9811、ADS9813

尊敬的 TI 团队:

我们希望在数据采集系统中使用数字可调输入 SAR ADC 来从 PZT 传感器读取数据。 下面是该系统的简要方框图。

在进行探索时、我们找到了四款规格几乎相似的 ADC 器件、它们可以满足我们的要求、并且从上面方框图中的 AFE 中消除了大多数块。

我们有如下几个问题:

  1. ADS9810、ADS9811、ADS9813 和 ADS9803 之间除了分辨率和数据速率之外、具体差异是什么? 所有器件的价格都有显著差异。
  2. 如果我们计划使用上述四个 ADC(主要是 ADS9810)中的任何一个、则可以消除来自 AFE 的哪些块(上面方框图中的)、因为这些块都具有内置 AFE 和 PGA?
  3. 由于它具有内置的 AFE 和 PGA、我们能否将 PZT 传感器输出直接连接到 ADC 输入(跳过单位增益缓冲器)? 通常、单位增益缓冲器保持在外部、以便为抗混叠滤波器提供低输出阻抗。 ADS9810 是否会在内部满足这一要求? 如果是、我们可以省去外部单位增益缓冲器。

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    感谢您发布并分享您的申请详情。 我会通过电子邮件回复您。

    此致、

    Samiha