This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6422:与 ADS6422 上的去耦混淆

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586826/ads6422-confused-with-decoupling-on-ads6422

部件号: ADS6422

大家好、我正在设计一个安装 ADS6422 的 PCB、但 ADC 的电源让我略微担忧。 数据表建议使用不同的电源为模拟和数字电源引脚供电、或使用铁氧体磁珠将其隔离。 我查看了评估板的原理图并注意到它同时使用了单独的电源和铁氧体磁珠。 我知道通常会放置铁氧体来散发高频噪声(作为热量)、但我已经仿真了铁氧体磁珠和去耦电容器的组合、我对此没有任何意义。 在我的例子中、我将使用两个 fc(具有足够的电流为 ADC 供电)、100MHz 并考虑添加一个小尺寸的 LC 巴特沃斯滤波器(LDO=LDO、RL = 200 欧姆)、并在 ADC 的电源引脚附近放置 100nF 去耦电容器。 “你以为你赢了吗? 我不会添加任何大容量电容器 (LDO 的输入和输出端仅为 1uF)、因为 ADC 状态几乎不需要去耦、并且 LDO 还针对 1uF 负载进行了优化。 对此有何看法? 在评估板上结合铁氧体和大容量去耦的原因是什么?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xabier:

    我最好遵循评估板并分离模拟和数字电源。

    使用铁氧体磁珠后、最好在电源入口点(即 LDO 之后)使用大容量电容器、并创建扼流任何噪声所需的 LC 滤波器。

    然后在 ADC 的每个电源引脚附近使用 0.1uF 电容器。

    另外、请确保为 LDO 或电源留出裕度、以便在 ADC 电源引脚上具有典型电压。 一些铁氧体磁珠会产生一些损耗、这会产生压降。

    此致、

    Rob