This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:我需要推荐器件型号、但我找到的器件型号不是特别合适

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9810, ADS9811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586994/ads8354-i-need-to-recommend-a-part-number-but-the-one-i-found-is-not-particularly-suitable

器件型号: ADS8354
主题中讨论的其他器件: ADS9810ADS9811

推荐使用 TI ADC

SPI 控制、4 通道或更多输入、其中内部 PGA 非常出色、SARADC、采样率 1M 或以上、所有通道同步采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的问题。 选项:

    • ADS9813: 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道同步采样 ADC
      • 还具有 1MSPS/通道型号 ADS9811 和 ADS9810(INL 规格降级)

    此致、

    Samiha