This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:AVDD 作为基准

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, REF3450, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585443/ads112c04-avdd-as-reference

部件号: ADS112C04
主题中讨论的其他器件: TPS7A20REF3450

尊敬的 TI 支持团队:

我计划使用 ADS112C04IRTE、要求在 0°C 至 60°C 的温度范围内实现至少 0.1%的总体测量精度。

我对使用 AVDD 电源作为 ADC 基准有疑问。
由于将使用线性稳压器 (TPS7A20) 为 AVDD 供电,因此我想知道是否可以改用精密电压基准来实现更高的温度稳定性 — 因为内部基准的最大漂移为 30ppm/°C

我正在考虑使用 REF3450 为 AVDD 供电、因为它提供相对较高的 PSRR 和仅 6ppm/°C 的最大漂移
这种方法是否会提高整体性能(尤其是在温漂方面)、或者最好改用专用 VREF 引脚?
或者、在此温度范围内是否不需要外部基准、因为漂移似乎仅在高于大约 80°C 时变得很重要?

提前感谢您的支持。

此致、
Theo

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    ADS112C04 的 PSRR 已经非常高、AVDD 上的 PSRR 典型值为 105dB、DVDD 上的 PSRR 典型值为 115dB、如 ADS112C04 数据表中所述。 我认为您不需要使用外部电压基准为 ADS112C04 供电来实现 PSRR 用途、因为 TPS7A20 是一款很好的低噪声和高 PSRR LDO、可在大多数应用中为 ADS112C04 供电。

    如果您必须在设计中使用专用电压基准、并且 ADS112C04 上需要考虑内部电压基准的精度和漂移、则可以使用 REF34xx 等可提供高精度和低漂移性能的外部电压基准。

    TI 提供了一个 模拟工程师计算器工具 、可用于评估总体未调误差 (TUE) 误差、以便您可以查看是否需要外部精密电压基准来在温度范围内满足 0.1%的精度要求。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    我有 ADS112C04 评估板并已经过测试。 我在室温下可实现非常高的稳定性、性能可保持在 75°C 左右。 由于我需要使用大量–20mA 来测量工业应用中的 4 个 ADC 环路、因此我需要使电路尽可能紧凑。

    在大多数情况下、电压基准开始明显高于近似 80°C。
    上一条消息中链接的工具显示、考虑到使用的所有其他元件、我的设计在大约 15ppm 的基准漂移下可实现低于 0.1%的总精度。

    是否有任何可靠的数据确认 ADS112C04 的内部基准在 0°C 至 60°C 范围内保持在 15ppm 漂移以下?  

    此致、


    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    ADS112C04 数据表中的下图显示了内部基准电压与温度之间的关系、0°C ~ 60°C 处的变化要小得多。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我来试一下。 我们内部有一个气候室、因此我可以验证温度范围内的性能。
    我们的一款新型 PLC 将包括具有 192 个 ADC 通道的 96 × 4–20mA 输入(根据功能安全要求,每个输入两个)。
    如果其中任何一个不满足精度要求、我将添加一个 REF34。

    感谢您的帮助!

    此致、
    Theo