This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416-08EVM:我有 python 代码、我可以通过 USB2ANY 控制现在过时的 DAC81416EVM 吗?我是否可以对 DAC81416-08EVM 执行相同的操作?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416-08EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586134/dac81416-08evm-i-have-python-code-that-i-was-using-to-control-the-now-obsolete-dac81416evm-via-usb2any-can-i-do-the-same-with-dac81416-08evm

器件型号: DAC81416-08EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我的 DAC81416EVM 无法正常工作、VDD 和 GND 之间存在短路、因此我想购买 DAC81416-08EVM。

我看到 EVM 上没有 USB2ANY 兼容连接器、我想知道是否可以使用我已用于控制 DAC81416EVM 以控制 DAC81416-08EVM 的 python 代码和 USB2ANY DLL 文件。 如果是、该怎么办?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    遗憾的是、新 EVM 将无法与 USB2ANY python 驱动程序配合使用、因为该 EVM 基于 FT4232。

    不过、如果您可以使用 USB2ANY 连接器的跳线并连接到新 EVM 的 J9 引脚、则可以使用您的驱动程序。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、其他跳线设置应该如何执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    要使用 USB2ANY、首先必须通过填充 J18 来禁用 FTDI。 然后、您可以将 USB2ANY SPI 线路连接到 J9 上的相应点。 使用 USB2ANY SPI 引脚排列进行连接。 您无法手动将 USB2ANY 插入电路板、则需要使用跳线。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。