This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:在 DAC60508 数据表中的图 50 和图 56 后面请求数字数据

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586346/dac60508-request-for-numerical-data-behind-figures-50-and-56-in-dac60508-datasheet

部件号: DAC60508

大家好!

目前、我在超低噪声应用中使用 DAC60508、增益为 1、并使用内部基准。 为了改进我的估算并微调应用的性能、我想索取数据表图 50 和 56 中所示图形背后的数字数据。

是否有人可以共享用于生成这些图形的数据点?  

提前感谢您的帮助!

此致、

Stefano Caviglia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    我们无法提供特定的绘图数据。 我们要求您在牢记器件间的细微差异的同时、从图中进行估算。  

    谢谢、
    Erin