This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:通信期间进行增益切换

Guru**** 2868380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583192/ads131a02-gain-switching-during-communication

器件型号: ADS131A02

尊敬的团队:

您能为下面的查询提供帮助吗?

当在与 ADS131A02 进行 SPI 通信期间切换增益时、该更改在 20 个转换周期后生效。 哪些设置会影响这一点?

此外、请阐明转换前 19 个周期的数据是否无意义、或者是否可用作增益切换之前的数据。

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    只要 ADC 调制器出现阶跃输入变化、内部滤波器就需要一段时间才能稳定。  由于内部数字滤波器是 SINC3 滤波器、最大稳定时间为 3 个转换周期、并且总共需要 4 个 DRDY 脉冲、如数据表的图 51 所示。

    我不能确定 20 个转换周期的来源。  请要求客户澄清 20 个转换周期的含义。

    此外、当数字滤波器稳定时、尽管图 51 中的读数 1 和 2 是不稳定的、并且不是输入电压的准确表示、但这些读数可用于诊断目的、以检测阶跃输入变化。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    以下是 SPI 的响应。

    对于单个通道、从[1]开始、我记录了输入为 0.1V 且增益从 1x 更改为 8x 时的变化、一次一次一次一次一次扫描。
    扫描周期为每 63ns 一次、OSR 设置为 32。 这些值随延迟而变化、不清楚这是否取决于扫描时间、扫描次数或其他因素。  

    由于它在三个周期后没有达到稳定状态、我们认识到还涉及其他因素。

    如果你能就此问题提供任何见解或建议、我将不胜感激。
    非常感谢您的时间和支持。

    此致、

    中西贵郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、中西贵郎、

    请确认 M0、M1、M2 引脚的状态;您使用的是什么 SPI 配置?

    此外、为了帮助调试、请使用逻辑分析仪进行捕获、或在多个 SPI 帧上对 SPI 总线进行示波。

    SCLK、DOUT、DIN、/CS 和/DRDY。 (/DONE 可选)。

    这将有助于确定 ADS131A02 是否存在错误配置的问题。

    另外、我不明白“ CAN 周期是每 63ns 一次“。  使用 OSR 设置为 32 且 OSR=OSR fmod、您可以得到 128ksps 的数据速率、或者转换周期为 1/128k=7.8us(微秒) 4.096MHz。

    您的 CLKIN 频率是多少?  CLK_DIV 和 ICLK_DIV 的设置是什么?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Keith Nicholas。

    感谢您的答复。 很抱歉耽误我的时间

    目前、它采用菊花链配置运行。 因此、除了第一个 ADC 外、M0 引脚处于悬空状态。

    下面显示了详细的运行条件。

    以菊花链配置连接了 9 个单元。

    M0:第一个字符是 Vdd、后跟一个浮点。

    M1:GND(24 位)

    M2:GND(汉明码字验证关闭)

    fmod = 16.384MHz(外部输入)

    OSR:1101 (FMOD/64)

    ICLK_DIV:100 (FMOD/8)

    ICLK_DIV:001 (Fmod/2)

    此致、

    中西贵郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、中西贵郎、

    感谢您分享这些信息。 是否如下图所示、数字引脚(包括/done)的连接完全相同?

    您分享的时间不起作用、因为我无法放大和检查详细信息。 如果可以将时序数据保存在逻辑分析仪中、能否共享时序文件? 最好包含 /CS 和/DRDY 信号。

    我注意到、 时序中的 CLK 信号没有相同的~50%占空比、其中一些比较窄、有些比较宽、您能对此进行澄清吗? 这是 SCLK 吗?

    根据您的配置、 您的数据速率为 32ksps、即 32.25us、您能否阐明“扫描周期为每 63ns“?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Dale Li

    在进行重新测量后、我们确认增益变化在调整后的 3 个周期内反映出来。
    我们衷心感谢您在处理这一问题时从多个角度进行深思熟虑的考虑。
    我们期待着您的持续支持。


    BR、

    中西贵郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、中西贵郎、

    感谢您的更新。

    BR、

    Dale