This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562TEVM:DAC8562TEVM:模拟输出端的数字干扰

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562TEVM, DAC8562, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586877/dac8562tevm-dac8562tevm-digital-glitches-at-the-analog-output

器件型号: DAC8562TEVM
主题中讨论的其他器件: DAC8562DAC8831、DAC8N002

您好:

我们目前正在使用 DAC8562TEVM 板评估 DAC8562。  下面是使用 DAC 输出示波器进行的截图。  您应该已经注意到模拟输出端有大量的数字干扰。  这是预期的、还是您怀疑我们的设置有问题?

dacoutput.png

期待您的反馈、祝您度过美好的一天。

此致。

Sergio Pesenti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    示波器触发时间发生了什么情况? 您是否正在将数据流式传输到器件中? 这里是否发生了明显的时钟馈通? 这看起来像是一个噪声、振荡或示波器问题。  此器件不会出现此行为。

    您使用的是板载基准吗? EVM 与电源和示波器是否良好接地?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持。
    您可以认为此案例已关闭。
    我们通过添加 SMA 连接器以干净的方式捕获两个 DAC 输出、解决了该问题。
    如下方所示、我们使用了 TP4 的 AGND、并且输出会进行路由而不会交叉其他信号。
    我建议您也将其添加到设计中。  
    如果不是这样、我们就会错过最佳干扰规格 DAC。
    此致。
    Sergio  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    我完全同意您关于该 EVM 的看法。  我会主动停产这些旧 EVM、并推送替代产品、以便评估相关器件上的关键模拟规格。  与 DAC8831 的该 EVM 类似。

    DAC8562 就在列表中! 希望明年再来。   

    我们希望 DAC8N002 能够在 12 月/1 月发布。  尽管缺少基准、但它将具有类似的干扰性能。 结合参考的版本 DAC8R002 可能会在 2 月/3 月期间发布。  

    谢谢!

    Paul