This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16EVM:CPLD 不适合评估卡

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TX75E16EVM, TX75E16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585358/tx75e16evm-cpld-not-fit-in-the-eval-card

器件型号: TX75E16EVM
主题中讨论的其他器件: TX75E16

EVM 用户指南第 63 页的表 5-1 物料清单:TX75E16EVM(SLOU568,2023 年 12 月)、所有 IC 的数量均为零、包括 U9 (CPLD)。   

您能告诉我们不安装这些 IC 的原因吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 TX75E16 EVM 不需要 CPLD 即可正常工作、因为所有需要的控制信号都来自 USB 接口。

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savyan、

    感谢您的答复。   

    EVM 用户指南第 33 页的图 5-1 功能方框图:TX75E16EVM(SLOU568-2023 年 12 月)显示、USB 块通过 FTDI <->CPLD <->TX75E16 发送。  图是否不正确?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    是的、该图适用于不同版本的电路板、而不是 TX75E16。

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savyan、

    您能给我们发送正确的功能方框图吗?  谢谢。

    此致、

    标记