This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568SPM AD 采集故障说明

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587278/ads8568-ads8568spm-ad-acquisition-fault-description

器件型号: ADS8568

1、故障现象

我们公司的产品 AD 在给定的 5V 电压下收集 UFH (CH2)、UFS (CH3) 和 UFX (CH4) 的三个通道。 在–20℃ 下、收集的结果为 CH2=2.913V、CH3=2.531V 和 CH4=2.532V。 该故障样品约占该批次的 70%。 无故障产品通常在–40℃ 处采集。

我们公司的产品使用了 2018 和 2023 年批次的 ADS8568SPM 芯片、这两种芯片都存在这个问题。

image.png

–20℃ 处的异常 AD 数据波形(应为 0x7fff、实际 AD 输出 0x4079)

image.png

5V 时–20℃ 处的正常 AD 数据波形 (0x7fff)

image.png

AD 电路原理图 (ADS8568SPM)

image.png

 

image.png

硬件配置模式、2x REF、采用内部基准 REF=2.5V、SPI 通信、电源 HVDD=+12V、HVSS=–12V、AVDD = DVDD = 5V。

3、初步调查结果显示 AD 芯片的内部 DAC 输出基准在低温下异常

1) 低温筛选期间的异常基准电压值

经调查发现、故障样品产品在低温 (–20℃) 下通电时具有异常 REFA、REFB、REFC、REFD 和 REFIO、如下图所示:

image.png

image.png

表现为上电后所有基准电压值都不是 2.5V。 上图中测量的基准电压异常无法通过将 AD RESET 引脚设置为高电平来恢复。 这会导致所有 AD 通道收集异常电压值。

2) 恢复正常温度过程中的检查情况

上述故障样本恢复到室温、并实时监测基准电压值。 结果表明、在温度恢复过程中、在加热过程中、所有基准电压值都恢复到正常的 2.5V(产品在此过程中持续加电,无需进行任何操作)。

image.png

3) 正常温度检查情况

接通电源并在室温下稳定下来并且 AD 复位后、基准电压正确、即 2.5V、如下图所示

image.png

然而、在上电时、基准电压在上电时异常、然后恢复了芯片的上电自复位 (POR)、如下图所示。

image.png

4) 电源检查

下图中的黄色显示了 AVDD 和 DVDD 的 5V 电源、蓝色表示 HVDD +12V、红色表示 HVSS –12V 波形。 电源波形在上电、–20℃ 和正常温度时刻保持一致。 在上电过程中、电源正常运行且无抖动。 我们还调整了加电顺序以进行故障排除、但在低温条件下仍然可以重现故障。 因此、此故障与电源无关。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续:

    电流结论是、AD 采集故障是由于产品中 ADS8568SPM 采集芯片的内部 DAC 在低温下上电时产生异常基准电压输出而导致的。 此外、无法通过芯片的上电自复位 (POR) 和 RESET 引脚控制将此异常基准电压复位为 2.5V、从而导致 AD 芯片收集的源数据中出现比例误差。

    对于这种情况、我应该如何解决此问题? 您能给我一些建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、  

    感谢您提请我们注意这一点、您能告诉我有多少器件出现了此问题吗? 该问题是否仅在通道 2、3 和 4 中发生? 还是所有通道都发生这种情况? 在–20°C 时出现的问题可重复性如何?  

    设备是否出现问题? (如果将有故障的设备替换为无故障的设备,则原始有故障的设备是否仍然有故障? 功能器件也会出现故障吗?  

    您是否还能分享与功能设备相比、故障设备的电流消耗情况的任何信息?  有多少器件共享电源、并且电源上是否存在电流钳位?

    此致、  

    Yolanda