This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:应用问题。

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584265/ads1292recg-fe-appication-issue

器件型号: ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

您好的团队、

ADS1292RECG-FE 演示、

如何在 WIN11 下安装和调试?
当前连接失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您发送编修。 您能否在“Device Manager“下查看 EVM 是如何进行枚举的? 您可能需要手动安装驱动程序:

    e2e.ti.com/.../6254.ADS1x9xEVM-Signed-Driver.zip

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是设备管理器的驱动程序列表。 目前无法连接。

    您是否尝试过在 Windows 11 上使用 GUI?

    您能否提供有关 Windows 11 上 GUI 的具体安装说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    根据设备管理器映像、驱动程序似乎已正确安装。 您可以尝试以下操作:

    1. 卸下 USB 串行设备
    2. 拔下 EVM
    3. 关闭 GUI 软件
    4. 插入 EVM
    5. 启动 GUI

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了以上一切,但没有任何结果。

    然后我们通过其他方法找到了一个解决方案。 我们安装了 Windows 10 系统、在该系统中、我们安装了 Windows 7 虚拟机。 然后、我们在虚拟机中安装了 GUI、它可以正常使用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    感谢您的更新。 我很惊讶地听到了在您的机器上工作所花的时间、但我很高兴您找到了一种方法。 到目前为止、我们还没有收到很多客户的反馈、但我们会记录一下。

    如果您对该 EVM 或 ADS1292R 还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Ryan